This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:Vcross 不符合 PCIe 第5代规范

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224405/lmk00338-vcross-doesn-t-meet-pcie-gen5-spec

器件型号:LMK00338
主题中讨论的其他器件: LMK00334

 大家好、

我的客户想知道 LMK00338 Vcross 规格不符合 PCIe 第5代要求。

Vcross 与 PCIe 规范不同。

 (PCIe 第4代 )REFCLK 直流规格和交流时序要求表8-16 μ V 或第5代(表8-17)要求、  

它被指定为: Vcross 绝对交叉点电压    最小值+250mV   最大值+550mV。

输出规格 比 PCIe 规范低90mV、因此最小值不符合 PCIe 规范。

为什么它不满足 PCIe 规范、而 LMK00338应支持 PCIE gen5?  

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    我在内部检查此器件上的此数据。 这是因为与具有正确规格的 LMK00334器件使用相同的芯片。  此问题可能是数据表中需要更正的拼写错误。 我将验证该器件上的数据并进行相应更新。

    此致!

    模拟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim-San:

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    我在内部进行了检查、最初 LMK00334和 LMK00338并无差异。 我正在尝试了解是有 特定数据导致了此更改、还是 数据表中有错误。 我将在本周结束时发布最新消息。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim-San:

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki San:

    是的、我找到了此器件的数据。 我认为数据表中的混淆可能是由2.5V 电源引起的。 我检查了3.3V 的数据、它符合标准、没有问题。 我将使用正确的值更新数据表。  更新后的数据表需要大约三周时间才能显示在 TI.com 上。

    此致!

    模拟