This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:对 LMK05318BEVM 执行1pps 操作以进行时钟

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1228599/lmk05318bevm-1pps-into-lmk05318bevm-to-discipline-clock

器件型号:LMK05318BEVM

大家好、我们正在尝试使用 LMK05318BEVM 来规范形成1pps 源。 我们使用了内部 XO 和外部信号发生器(@12.8MHz)、但不可用。 在 PRIREF 上出现1pps 信号时-我们没有看到 PRIREF_VALSTAT 变为激活状态。 如果我们恢复为 PRIREF 的25MHz 输入、我们会看到它激活。  我们正在使用 TICSPRO GIU 作为检查 PRIREF_VALSTAT 的方法。

我们在想我们可能会做什么错,因为我们预期对于一个1pps @ PRIREF 我们应该至少看到它被承认。  

欢迎任何想法或协助

谢谢

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您能否提供用于对器件进行编程的 TICS Pro 配置文件(.tcs)?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的回复、 我们将随附此文件。

    如何附加.TCS 文件?

    谢谢 Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    要附加文件,请转到答复框底部的"插入"-->"图像/视频/文件"。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_TICSPro_5F00_1Hz-int-XO.zip

    您好、Evan、抱歉这个问题(我认为这只是一个视频插入)。。。这里是。 无论我们运行的是内部 XO 还是外部 XO 、都会发生相同的情况。 我们看到、只有在 PRIREF 上达到更高的输入频率、20MHz、10MHz 等时、PRIREF_VALSTAT 在 GUI 中有效。 我们必须有所误解。 Thnakyou Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢提供文件。 我快速看了看,没有看到任何明显的问题。 我知道的唯一相关设置是"REF 验证"页面上的1 PPS 相位检测器、它已针对 PRIREF 启用、并且所有其他检测器均已正确禁用。 因此、在理论上、它应该能够接收您要测试的低频信号。 目前我唯一的想法是调整1 PPS 相位检测器的计数器(T_Jitter = 1.31us 时的电流值为63)、对于您的特定1 PPS 输入和 XO、1.31us 抖动容差可能太严格而无法满足。 我们的器件专家会更好地了解情况、但我认为她今天很忙、因此在此期间可以随意使用计数器进行实验、看看它是否有帮助。 希望她能在本周晚些时候为您提供更详细的指导。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我们仍在等待您提到的 TI 专家提供意见。

    "我们的器件专家会知道更好、但我认为她今天很忙、因此在此期间可以随意尝试使用计数器、看看它是否有帮助。 希望她能在本周晚些时候为您提供更详细的指导"

    这对我们来说是目前的主要障碍,因此任何帮助都是非常感激的。

    谢谢 Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    1pps 的问题仍然存在、即我们未能对时钟源进行严格的控制。 是否可以像您之前所说的那样向器件专家开放? 。  或者、最好是通过电话了解我们可能会出错的地方、因为这对我们来说是一个主要的阻碍因素。

    "谢谢 Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    很抱歉耽误你的时间、我内部已经解决了这个问题。 我们将通过电子邮件继续离线、在此我将分享其他信息。

    我会在这里发布.ttc 文件、供您同时尝试。

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_DPLL-LBW_3D00_0.01-Hz_5F00_XO_3D00_12.8-MHz_5F00_PRIREF_3D00_1PPS_5F00_OUT_3D00_100-MHz_5F00_May-30-2023.tcs

    此致、

    Jennifer 女士