Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216
您好!
我将把 LMK5B33216用于需要冲击、振动温度和低 g 稳健性的机载应用。 我的输入为1pps、并将使用符合所需环境规格的外部100MHz VCXO。 我想知道 LMK5B33216是否也支持冲击、振动温度和低重力 应用。 由于它包含一个内置 BAW 振荡器、我想检查它的稳健性、尤其是对于低 g 灵敏度。 您能建议一下吗? 如果您有他们的数据或文档、请与我分享。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216
您好!
我将把 LMK5B33216用于需要冲击、振动温度和低 g 稳健性的机载应用。 我的输入为1pps、并将使用符合所需环境规格的外部100MHz VCXO。 我想知道 LMK5B33216是否也支持冲击、振动温度和低重力 应用。 由于它包含一个内置 BAW 振荡器、我想检查它的稳健性、尤其是对于低 g 灵敏度。 您能建议一下吗? 如果您有他们的数据或文档、请与我分享。
谢谢!
尊敬的 Youngho:
我认为我们没有 BAW VCO 与 LC VCO 的具体测试数据、但一般来说、我们的 BAW 产品应该在各种环境条件下都非常稳健。 纯 LC 电路具有一些优势、其谐振实际上并不取决于物理结构的形状、因此除非发生真正的强烈冲击或振动事件以某种方式使电感器失灵、否则它的运行大多数都是良好的、 到那时、我仍会对系统的其余部分造成灾难性损坏。 BAW 谐振器会因振动而发生一定程度的挠性、但这只会增加一个角频率级、其敏感度比石英晶体或 MEMS 谐振器要低得多。 因此、如果您的系统可以随时随地支持石英或 MEMS 系统、LMK5B33216中的 BAW 不太可能出现明显的问题。
我已经给我们的 DPLL 营销专家打电话、以防他有其他需要补充的东西。
此致!
Evan Su