This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:ELF 部件选择帮助?

Guru**** 2948940 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCM6208V2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1231600/cdcm6208v2g-elf-parts-choice-help

器件型号:CDCM6208V2G
主题中讨论的其他器件:CDCM6208、

尊敬的 TI 支持部门:

   CDCM6208V2存在问题。  可以帮帮我吗?  我几乎可以肯定、这与芯片上的外部环路滤波器有关。  我知道这是因为我已经完成了所有的调试和测试、此外、该器件在电路板的版本1上非常适合我、这里的 ELF 略有不同。  我看到7.5GHz 时的噪声被完全抵消、但随着 ELF 与 V1的关系变得更接近、我看到这种情况开始消失、芯片也不再有噪声。  

这是我要编程到寄存器中的值(分数分频器输出中得到大约780 ISH 的频率)

REG_CONFIG_t cdcm6208_reg_def[21]={
   {0x0000、0x01B8、0}、// 0 // 01B8
   {0x0001、0x0000、0}、// 1
   {0x0002、0x0013、0}、// 2
   {0x0003、0x08FA、0}、// 3
   {0x0004、0x30E3、0}、// 4
   {0x0005、0x0001、0}、// 5
   {0x0006、0x0000、0}、// 6
   {0x0007、0x0001、0}、// 7
   {0x0008、0x0000、0}、// 8
   {0x0009、0x06D3、0}、// 9 0x06D3对于 LVCMOS / 603对于 LVDS // 3
   {0x000A、0x0D40、0}、// 10
   {0x000B、0x1352、0}、// 11
   {0x000C、0x0619、0}、// 12 HCSL // B
   {0x000D、0x0D40、0}、// 13
   {0x000E、0x1439、0}、// 14
   {0x000F、0x06D3、0}、// 15 LVCMOS // 3.
   {0x0010、0x0D40、0}、// 16
   {0x0011、0x1352、0}、// 17
   {0x0012、0x06D1、0}、// 18 LVCMOS // 3.
   {0x0013、0x0D40、0}、// 19
   {0x0014、0x1352、1} // 20
};

在附加的 ELF 和 Clock.png 图片中、您可以看到我的电路将使用的 ELF 值以及我将用作时钟输入的25.0000MHz 晶体。

V1的 ELF 值为470pF、2.55k 和22nF。

鉴于我是如何设置此芯片的、您能否为我提供良好的 ELF 值?  你知道为什么 V2有问题、而 V1没有问题吗?  当我使用0201器件改变 V2的值而更接近 V1的值时、我的采样示波器显示、输出有时会变得没有噪声、就像即将达到稳定一样。  有什么建议吗?

谢谢。
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我通过 TICS Pro 中 CDCM6208V2G 配置文件中的环路滤波器工具运行了 V2组件值(外部和内部)、没有看到主要问题。 我注意到的唯一一点是、-3dB 带宽下的相位裕度略低于45度的准则。

    我通过设置 C1 = 470pF 和 R2 = 2.55k 来检查 V1配置、并保持设置的结果相同、 生成的滤波器看起来不稳定、在闭环传递函数中有一个奇怪的尖峰、并且在-3dB 带宽下没有稳定的相位裕度。

    所以根据这个信息,V1的表现比 V2好是不寻常的,除非我误解了什么? V1是否具有相同的寄存器配置? 我目前没有任何具体想法、但我建议您自己尝试使用环路滤波器工具来检查这种明显的行为、以此为起点。 尽管7.5GHz 是一个异常高的频率并且可能超出范围、但还有一个噪声传递图函数可能会有所帮助。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、感谢您的快速回复。  我做了很多的调试和试错部分在我的最后改变  我还确认 ELF 不是问题。  我通过改变一件事使我的问题变得更好。  我犯了一个愚蠢的错误、就是通过一个大电容器将 LVCMOS 引脚接地短路(不要大笑)。  我删除了这个、我在模拟电路中寻找的功能开始出现、但时钟发生器似乎仍然发出很多噪声。  高频开关元件对地短路是否会使驱动器中断或使 LVCMOS 混乱、从而导致其产生噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我会看到时钟发生器的所有输出上的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    至少未涉及环路滤波器。

    高频开关组件对地短路是否可能会导致驱动器产生噪声?

    如果所有输出都显示有噪声、那么很可能不是意外接地导致的问题。 我希望这种强大到足以永久影响其他驾驶员的干扰会使该特定驾驶员处于不良状态。

    我会与我的团队协商、提出更多想法。 同时、我有几个问题可以帮助您更好地了解您的情况:

    • 您在哪个区域可以看到输出中的噪声、您能否简单介绍一下您是如何测量噪声的? 我已经在载波偏移高达40MHz 之前检查了时钟生成器输出中的相位噪声、您提到的7.5GHz 噪声是不常见的区域。
    • 电路板的 V1版本似乎没有此问题。 你是否以相同的方式在 V1和 V2上对器件进行编程? 如果没有、您能否也为 V1提供配置?

    谢谢。

    Evan Su