This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:100MHz 和125MHz 输出时钟配置支持

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1232513/cdce6214-q1-100mhz-and-125mhz-output-clock-configuration-support

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好、TI 团队、

我们将在我们的一个汽车设计中使用 CDCE6214TWRGETQ1。 我们的要求是在输出端具有100MHz 和125MHz 时钟、如下所示:

 

根据 CDCE6214数据表、可以通过以下三种方法中的任何一种来实现:

 

问题是:您能建议我们如何实现这一点吗?

  1.  125MHz 和100MHz 的 FREQ_INC 的值应该是多少?
  2. 为了达到该时钟频率、需要配置哪些所有寄存器?
  3. 在 CDCE6214的 EEPROM 中配置的 FREQ_INC 值是多少?
  4. TI 能否通过满足上述要求的 EEPROM 编程支持我们、并通过定制器件支持我们?

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    频率递增/递减是 DCO 模式的一部分、仅用于特殊应用。 在您的用例中、应在标准模式下运行器件、因此您可以忽略 FREQ_INC、FREQ_DEC 和其他 DCO 字段。

    要将器件配置为所需的125MHz 和100MHz 输出、最好使用我们 TICS Pro 软件(https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW)中的 CDCE6214-Q1配置文件。 在"Output"页面上、有一个基本向导、您可以在其中输入所需的输出频率、并且该软件具有计算和应用适当寄存器设置的函数。 在进行任何其他修改后、可以将设置导出并编程到器件中。 如果您不熟悉该软件、我们可以帮助您检查配置。

    如果业务案例很重要、TI 可以提供预编程器件。如果您有兴趣、可以联系我们的时钟发生器营销专家进行查询。

    此致!

    Evan Su