This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:时钟缓冲器解决方案建议:1个单端输入、1个差分信号输出、125MHz 时钟缓冲器。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204, LMK1D2102, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1232978/lmk1d1204-clock-buffer-solution-recommendation-1-single-end-input-1-differential-signal-output-125mhz-clock-buffer

器件型号:LMK1D1204
主题中讨论的其他器件: LMK1D2102CDCE6214

您好!

   客户正在搜索停用以下时钟缓冲器。 有什么建议吗?

  电源电压:1.8V;

  输入信号:单端125Mhz LVCMOS;

  输出信号:差分信号,125MHz (LVPECL,LVDS,HSTL,HCSL,任何类型都良好,)  

我发现即使使用这些器件、LMK1D2102和 LMK1D1204也可升级多个输出通道。  LMK1D2102和 LMK1D1204似乎相同、 它们的主要区别是什么 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我已经找到了我们的缓冲器营销专家。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    LMK1D210x 是一种 LVDS 扇出缓冲器、具有双输入、这种输入会扇出至双输出组。 每个输入最多可扇出四个输出、而单组器件 LMK1D1204。

    对于 LMKD210x 器件、您可以将两个单独的时钟输入到组1中、或者将另一个单独的时钟扇出到每个组中、总共两个输出、而 LMK1D 可接收一个输入来扇出到四个输出。  

    您确切的要求是什么? 您需要扇出多少个信号? 您需要将信号扇出到多少个端点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patton、

      请忽略上述要求。

      客户现在需要使用附加的时钟发生器解决方案。 您可以提供任何建议吗?

    注意: 如果器件可以支持时钟发生器1 (或发生器2)中的所有时钟输出。 最好使用。

    如果一个时钟发生器不能支持  1 (或发生器2)中的所有时钟输出、请建议使用支持时钟发生器3 (或4)的器件。

    e2e.ti.com/.../clock_2D00_spec.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    如果您希望了解我们的 CDCE6214、我相信我们将能够满足您的要求。  

    CDCE6214具有一个 PLL、四个差分输出、两个输入和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器数据表