This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594PSEVM:LMX2594PSEVM 频率稳定和扫描

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594PSEVM, LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1232943/lmx2594psevm-lmx2594psevm-frequency-settling-and-sweep

器件型号:LMX2594PSEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820LMX2594

大家好!

有人能告诉我、 LMX2594PSEVM 板和/或此板上的芯片是否可以在短短100ns 内从100s 至20GHz 的频率扫描? 我不熟悉 PLL 和 VCO、从产品说明书中可以看出、单个频率转换需要微秒。 如果是这种情况、那么执行快速高频扫描的合适芯片是什么? 感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    合成器无法以纳秒为单位切换其频率。  

    您可以考虑在乒乓架构中使用两个 LMX2820来切换频率。  

    下面是一个应用手册供参考。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa357

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。

    是否可以使用两个以上的同步合成器、并在起始频率和结束频率之间执行多个步长?  LMX2594PSEVM 似乎可以与其他 LMX2594PSEVM 板同步、但我想知道静音和取消静音转换是否在纳秒级时间内发生、并可以在几纳秒内可靠地偏移吗?

    我们想要进行频率扫描的原因是驱动电光调制器(EOM)、该调制器本身会引导光束移动捕获的原子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    两个经过同步的 LMX2594之间的相位关系将在频率更改后发生变化、我们需要再次进行同步。 µs 同步都需要时间(数百 μ s)。

    如果您需要在数百兆赫到20GHz 范围内进行线性频率扫描、则任何合成器都无法做到这一点。  

    如果阶梯频率扫描是可接受的、则 LMX2820是最佳选择。

    LMX2594中的静音和取消静音需要寄存器编程。  2.5µs、输出不会急剧分流或启用、需要5 μ s 来逐渐开启或关闭。