This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:输出功率控制功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1233316/lmx2694-sep-output-power-control-function

器件型号:LMX2694-SEP
主题中讨论的其他器件:LMX2594

尊敬的团队:

请查看以下问题、感谢您的指导。

我们将优化 LMX2694合成器的反馈功率控制算法。

目前、我们使用的是简单的比例控制、其中通过 SPI 调整 PLL 功率寄存器、以便在混频器输入端保持恒定的输出功率与温度和频率间的关系。

 

我们希望通过导入测量的输出功率 传输特征来对其进行改进、以便在不进行复杂分析的情况下获得更快的收敛速度和更少的过冲。

 

我看到 LMX2694数据表没有显示任何与此相关的图。

但我看到 LMX2594数据表(图20)上提供了该图、但是:

-仅适用于电阻器上拉

-仅在8 GHz 时

 

因此、我的问题是:

-同样的图适用于 LMX2694吗?

-同一图表/曲线是否适用于电感器上拉? (因为它已标准化)

-标准化曲线是否随频率发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们将看到与图20类似的功率代码与输出功率波形图。 这是因为 LMX2694中采用了相同的电源控制机制。  

    除了输出功率较高外、电感器上拉也具有类似的特性。  

    只有输出功率会随频率而变化、电源代码与输出功率的特性保持相似。