请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2694-SEP 主题中讨论的其他器件:LMX2594
尊敬的团队:
请查看以下问题、感谢您的指导。
我们将优化 LMX2694合成器的反馈功率控制算法。
目前、我们使用的是简单的比例控制、其中通过 SPI 调整 PLL 功率寄存器、以便在混频器输入端保持恒定的输出功率与温度和频率间的关系。
我们希望通过导入测量的输出功率 传输特征来对其进行改进、以便在不进行复杂分析的情况下获得更快的收敛速度和更少的过冲。
我看到 LMX2694数据表没有显示任何与此相关的图。
但我看到 LMX2594数据表(图20)上提供了该图、但是:
-仅适用于电阻器上拉
-仅在8 GHz 时
因此、我的问题是:
-同样的图适用于 LMX2694吗?
-同一图表/曲线是否适用于电感器上拉? (因为它已标准化)
-标准化曲线是否随频率发生变化?