This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828SNKDTEP - SPI 控件

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1233636/lmk04828-lmk04828snkdtep---spi-controls

器件型号:LMK04828

您好!

我正在将 LMK04828SNKDTEP 时钟发生器用于 Zynq US+ RFSoC 射频部分时钟。 由于 FPGA 的3.3V 组中缺少 I/O、我必须将 LMK 的 SPI 和 RESET 控制连接到1.8V 组、这需要在两者之间使用一个双向电平转换器。 使用双向电平转换器是否会导致任何问题? 请提供建议。

谢谢。此致、

Ranjini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjini:

    我已经找到了我们的抖动清除器专家。 这可能没问题。

    此致!

    Evan Su