This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:刷写 EEPROM 时频率错误

Guru**** 2903380 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1234170/cdce913-error-in-frequency-when-flashing-eeprom

器件型号:CDCE913

大家好、

客户使用 CDCE913的 I2C Clcok 生成器手动焊接 IC、然后使用接头(DuPont 导线)连接到 I2C 编程器刻录机。 然后尝试几组频率、他们需要写入并观察结果、寄存器设置如下:

  1. 20MHz:写入寄存器频率输出正确、但刻录频率输出为18.2MHz
  2. 40MHz:可以进行写入和刻录
  3. 60MHz:写入寄存器频率输出正确、但是 烧录频率输出为66.6MHz
  4. 80MHz:写入和记录不稳定、但成功刻录后频率正确
  5. 100MHz:无法稳定烧录寄存器和 EEPROM。 如果寄存器成功写入、频率输出可以、但如果 EEPROM 成功写入、频率输出为106MHz。1
  6. 20MHz:无法稳定写入寄存器和 EEPROM、如果写入寄存器成功、频率输出为正常、但如果写入 EEPROM 成功、频率输出为160MHz  

注意:每个暂存区的建议值基于官方网站上 clockPRO 软件中的 Bits 查看器。  

1) 1) 频率写入寄存器且输出频率正确、但 EEPROM 烧写时、老化频率存在错误。 为什么?

2)寄存器和 EEPROM 在烧写时不稳定、有时会正确烧写并输出、有时无法写入寄存器或 EEPROM。  

3) 3)是否可以使用 PLL 调节抖动?  

20MHz

40 MHz

60 MHz

为80 MHz

100MHz

120MHz

Y1/Y3输出

Y1/Y3输出

Y1/Y3输出

Y1/Y3输出

Y1/Y3输出

Y1/Y3输出

字节0

0x81

0x81

0x81

0x81

0x81

0x81

字节1

0x01

0x01

0x01

0x01

0x01

0x01

字节2

0xB4

0xB4

0xB4

0xB4

0xB4

0xB4

字节3

0x0B

0x05

0x03

0x02

0x02

0x01

字节4

0x02

0x02

0x02

0x02

0x02

0x02

字节5.

0x50

0x50

0x50

0x50

0x50

0x50

字节6

0x40

0x40

0x40

0x40

0x40

0x40

字节7.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节8.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节9.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节10

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节11.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节12.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节13.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节14.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节15.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节16

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节17.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节18.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节19.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节20.

0x4D

0x4D

0x4D

0x4D

0x4D

0x4D

字节21.

0x02

0x02

0x02

0x02

0x02

0x02

字节22.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节23.

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

字节24.

0xF7

0xE1

0xD4

0xB4

0xE1

0x8C

字节25.

0x84

0x09

0x8A

0x0A

0x09

0x0C

字节26.

0x82

0x93

0xA3

0xB2

0x93

0x42

字节27.

0x07

0xAB

0x4B

0xEA 处

0xAB

0x28

字节28.

0xF7

0xE1

0xD4

0xB4

0xE1

0x8C

字节29.

0x84

0x09

0x8A

0x0A

0x09

0x0C

字节30.

0x82

0x93

0xA3

0xB2

0x93

0x42

字节31.

0x07

0xAB

0x4B

0xEA 处

0xAB

0x28

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    编程使用什么?是 CDCE913 EVM 还是 CDCE (l) 9xx 编程 EVM?

    如果我们可以发送 CDCE (L)编程 EVM、您是否能够在电路板外对器件进行编程?

    对 EEPROM 进行编程的功能与输出频率无关。  

    上表是编程到 EEPROM 中的内容、还是编程后读回的值? 它们在之前和之后是否相同?

    为了获得最佳的 PLL 性能、M 和 N 值应尽可能大、而不是简化小数。

    谢谢。

    Kadeem