This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:时钟发生器建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK05318B, LMK5B12212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1231659/cdce72010-clock-generator-suggestion

器件型号:CDCE72010
主题中讨论的其他器件:LMK03328LMK05318BLMK5B12212

尊敬的团队:

您可以推荐 TI CLK-GEN 吗? 基于我的项目 clk 频率/抖动请求规范作为表列表后、太多了!!

 

  频率(MHz)

  时钟类型

输出电平/

RMS 抖动
12K-20M

RMS 抖动
1M-30M

RMS 抖动
20K-20M

RMS 抖动
100K-10M

VPP 规范  

1.

156.25MHz

差分(LPHCSL)

1.8V

171.367fs

132.747fs

不适用

不适用

2.

156.25MHz

差分(LPHCSL)

1.8V

170.255fs

132.486fs

不适用

不适用

3.

156.25MHz

差分(LPHCSL)

1.8V

172.982fs

135.797fs

不适用

不适用

4.

156.25MHz

差分(LPHCSL)

1.8V

198.368 FS

152.633fs

不适用

不适用

5.

156.25MHz

差分(LPHCSL)

1.8V

257.391fs

167.0141fs

不适用

不适用

6.

125 MHz

差分(LPHCSL)

1.8V

161.478fs

不适用

不适用

不适用

7.

25 MHz

单端

3.3V

不适用

不适用

145.396fs

134.952fs

8.

25 MHz

单端

3.3V

不适用

不适用

147.39fs

137.578fs

9.

25 MHz

单端

1.8V

不适用

不适用

157.339fs

148.762fs

10.

25 MHz

单端

1.8V

不适用

不适用

160.265fs

149.962fs

 

谢谢、此致

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您的应用可能需要某种类型的超低抖动时钟发生器作为差分输出、我认为 LMK03328时钟生成器或 LMK05318B DPLL 都可以。 但我认为我们的时钟发生器仅支持正常的 HCSL。 我们有一些可以输出 LP-HCSL 的时钟缓冲器、因此可能需要时钟生成器+时钟缓冲器的解决方案。 目前、我已经找到了我们的时钟生成营销专家。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我认为我们在"电子邮件"中解决了该问题。 目前建议使用 LMK5B12212。