This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:输入时钟转换率技术规格

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1234053/cdcv304-input-clock-slew-rate-spec

器件型号:CDCV304
主题中讨论的其他器件:LMK1C1104

您好、专家!

是否有任何与输入时钟压摆率相关的规格? 下面是 LMK1C1104中的一个。

CDCV304似乎没有这种规格。

此致、

上越市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 内越  

    针对 LMK1C1104测试了输入压摆率规格。 这就是它会在数据表中的原因。 我找不到 CDCV304器件规格的任何测试数据。 PCIX 输入转换规格约为1-4 V/ns、因此您可以参考一下。  我在实验室中进行了快速测量、CDCV304的0.1V/ns 值也应为最小值提供良好的值。 您能解释一下我们为什么不想使用 LMK1C1104、因为它具有更好的性能、是 P2P 的替代产品。

    此致!

    模拟