This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:Renesas 23S05T-1DCGI 和670M-01LF 的替代器件

Guru**** 2813745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, LMK1C1104, CDCVF2505, CDCLVC1104, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1234912/lmk00105-alternative-devices-to-renesas-23s05t-1dcgi-and-670m-01lf

器件型号:LMK00105
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104CDCVF2505CDCLVC1104CDCE6214

大家好、

我们的客户正在寻找  Renesas 23S05T-1DCGI 和670M-01LF 的替代器件。 我在时钟缓冲器列表中找到了 LMK00105。 您能否告知是否可用作 23S05T-1DCGI 的替代产品?

似乎我们没有类似于 670M-01LF 的器件、您能否确认一下。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我已经找到了我们的缓冲器营销专家。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    23S05T-1DCGI 是一种零延迟缓冲器。 此器件是否需要零延迟选项? 如果是、我会推荐 CDCVF2505或 CDCE6214、它与此器件相似且功能兼容。 如果不需要零延迟、则可以使用 CDCLVC1104或 LMK1C1104缓冲器进行简单扇出。

    对于第二款器件、我们推荐使用 CDC6214、这是一款功能接近的兼容器件。 但它没有用于进行乘法的引脚选项。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致!

    模拟