This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:请告诉我如何读回 TICSPRO 中的寄存器。

Guru**** 2811835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1235001/lmx2572lpevm-please-tell-me-how-to-read-back-the-register-in-ticspro

器件型号:LMX2572LPEVM

您好!

当我读取寄存器时、我会得到全0或全1。

我附加一个屏幕截图。

如果可以正确读取、是否为图2a=fig2b? 
---------------- 
测试环境

图0

MUXout_SW1=生成

默认配置/默认模式2021-8-15

写入所有寄存器

图1a.

读取所有寄存器

图1b

MUXout_SW1=中断

默认配置/默认模式2021-8-15

写入所有寄存器

图2a.

读取所有寄存器

图2b.

---------------- 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石井圣、

    您还需要将 MUXOUT 配置为回读输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您提供的宝贵建议。