This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:无法向0x144寄存器写入 FF 值

Guru**** 2815775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1234572/lmk04828-unable-to-write-ff-value-in-0x144-register

器件型号:LMK04828

尊敬的团队:

我们在设计中使用了 LMK04828BISQE/NOPB。 我们只能在0x144寄存器中写入00到7F 值、无法在0x144寄存器中写入 FF 值。如果在0x144寄存器中写入 FF 值、回读时我们会在0x144寄存器中找到值0。

此致、
Blessing Selvakumar,
硬件设计工程师、
Datapatterns (印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvakumar:

    您能否共享用于编程的配置文件并查看设置?

    R0x144[7]位是 SYSREF 分频器的同步防止位。 也就是说、当 SYNC 输入到来时、当保持值"1"时、它不应同步 SYSREF 分频器。

    但也有可能、当器件配置为 SYSREF 0延迟模式时、其中 SYSREF 分频器处于 PLL 环路中、不需要任何同步事件。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    e2e.ti.com/.../80Mhz-Dev-CLK-and-5Mhz-sysred_2800_Buffer-mode_2900_1.txt

    此致、
    Blessing.selvakumar、
    硬件设计工程师、
    Datapatterns (印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvakumar:

    似乎您在分配模式下操作器件、并且在写入0x144 -->"FF"并在评估板中读回相同值时、我没有看到任何问题。

    您能否查看 LMK 部分的原理图、它可能是您系统中的 LMK 确切用例(时钟输入频率/输出频率/工作模式等) 可帮助您快速完成?

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔