This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:是否可以在仅 APLL 模式下生成8个输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1233526/lmk05318b-is-it-possible-to-generate-8-outputs-in-apll-only-mode

器件型号:LMK05318B

您好、专家!

我想在仅 APLL 模式下操作 LMK05318B:将基准时钟馈入 XO 输入、并从 VCO1生成8个输出。 不使用 DPLL 和 APLL2。 不过、数据表显示、如果未使用 DPLL 并且没有基准时钟输入、OUT7将静音。 我想知道是否可以禁用该功能并使 OUT7也可以从 VCO1生成输出?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我查看了数据表、没有看到在未使用 DPLL 时 OUT7的一般性声明静音。 第9.3.16节提到了类似内容、但该节专门介绍了1PPS I/O 的零延迟同步。 OUT7很特殊、因为我认为它是唯一支持1 PPS 输出的输出;在 ZDM 中、如果没有参考、创建输出就没有意义。 在正常工作条件下、当 DPLL 和 APLL2未使用并被禁用时、OUT7应该像其他输出一样工作、并且您应该能够从 APLL1获取电源。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    数据表中显示"当 DPLL 未被锁定且 DPLL 基准输入无效时、OUT7时钟保持在静音状态(NO
    时钟)"。 客户的用例是将10MHz 参考馈送到 XO 输入、并将 VCO1锁定到该输入并生成100MHz 输出。 我尝试了很长时间、似乎 OUT7一直处于静音状态。 我在这里附上了我使用的配置、您可以尝试一下。

    谢谢你!

    Johne2e.ti.com/.../LMK05318BEVMCofig_5F00_10M-in_5F00_100M-APLL1out0to7.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我看了看您的配置、想办法确保所有 DPLL 和 ZDM 功能都关闭:

    • 在启动"向导"页面上、似乎 DPLL 系统没有被禁用  
      • 您可以禁用该配置并通过向导的其余部分继续重新生成配置
    • 在"APLL1"页面中、将模式设置为 DPLL 模式
      • 如果向导尚未修复它、请将其从 DPLL 模式更改为自由运行模式  
    • 在"Outputs"页面中、CH7_SYNC_EN 复选框处于打开状态:
      • 取消选中它、我认为这与 ZDM 系统有关。

    请告诉我们具体情况、如果仍然无法正常工作、我可以联系器件专家。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    谢谢!  

    我在向导页面中没有找到禁用 DPLL 的选项、请让我知道如何执行该操作。

    我确实在"高级/APLL1"页面中选择了 PLL 模式作为"自由运行模式"。 请检查我上次发送的配置"LMK05318BEVMCofig_10M in_100M APLL1out0to7.tcs"。

    是的、在"输出"页面中 、选中了 CH7_SYNC_EN 复选框。 我将让客户取消选中它并将结果反馈给您。 但我认为它不起作用。 根据我的理解、它只用于同步输出分频器。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我在向导页中找不到禁用 DPLL 的选项,请告诉我如何操作。

    单击"向导"标题、设置应该在此处。 目前 DPLL 没有任何作用、但我认为在软件中禁用它应该会关闭电路并节省一些电量。

    我在"Advanced/APLL1"页面中选择了 PLL 模式作为"自由运行模式"。 请检查配置[/报价]

    我 今天重新加载了您的配置、显示"Free-run mode"、我昨天肯定犯了一个错误。 我的道歉。

    我将请客户取消选中它并将结果反馈给您。 但我认为它不起作用。 根据我的理解,它只用于同步输出分频器。

    谢谢。 我的逻辑是、当启用 ZDM 时、没有引用时、OUT7静音的行为会发生。 数据表显示可通过两个寄存器设置来启用 ZDM:  

    因此、我们应取消选中 OUT7 SYNC 复选框。 我今天注意到,在"Advanced"-->"DCO, ZDM and Misc"页面上,我们需要清除另一个复选框:

    请要求客户也解决这个问题。 完成这两项更改后、ZDM 应完全关闭、我希望输出将取消静音。

    此致!

    Evan Su

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan、是的、这应该起作用。 之前、我一直忽略向导页面并直接进入向导/设置 XO 页面进行配置、因此未找到此配置。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    是的、一旦禁用 DPLL、最终会启用 OUT7输出。 感谢你的帮助。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很高兴听到 OUT7再次工作。 我仍然建议客户关闭尚未关闭的 ZDM、但在禁用 DPLL 的情况下、不应该执行任何操作。 无论如何 ZDM 电路可能会集成到 DPLL 中。 如果您将来有任何问题、请告诉我们。

    此致!

    Evan Su