This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:LMX2430SLEX/NOPB 的故障原因估算

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1235605/lmx2430-estimation-of-failure-cause-of-lmx2430slex-nopb

器件型号:LMX2430

您好!  

通过使用 LMX2430SLEX/NOPB、PIN LD 引脚会变为低电平以进入解锁状态。

出现该症状时、频率锁定在450MHz 左右、而不是设定的频率。 当在0°C 的环境中检查时、会经常发生这些错误。 在25°C 时、该概率约为1/10。 它发生在一个特定的芯片上、而不是所有的芯片、并且它似乎与一个内部结构缺陷有关。

您能给我一些见解吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您需要进行调试以找出无法将其锁定的原因。

    需要考虑的几件事:

    -什么是 Vtune 电压

    -需要的 Vtune 电压是多少

    输入信号是否符合数据表规格

    -你是否有足够的 VCO 反馈功率到 PLL

    -环路滤波器设计是否正确

    - PLL 配置是否正确

    -编程是否正确