This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:抖动、PPM、pF/上升时间、pF/下降时间

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1235626/cdce6214-jitter-ppm-pf-rise-time-pf-fall-time

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:TMS320C6655

您好!

根据数据表、   您不能很清楚地找到以下参数、如果您能帮助我解决此问题、我将不胜感激:

1.时钟抖动?

2.时钟 PPM?

3.上升时间和下降时间的负载电容[pF]?

此外、可编程 CLK 生成器是否适合高斯 DSP TMS320C6655时钟:Coreclk、DDRclk 和 SRIOSGMIIclk?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我看到这与之前的 TMS320C6655问题有关。

    Unknown 说:
    时钟抖动?

    这是第一页的摘要。

    Unknown 说:
    时钟 PPM?

    在分数 PLL 模式中时的最大频率误差为0.1ppm。 我没有其他可用数据、但我认为您可以假设整个器件的最大值为0.1ppm。

    上升时间和下降时间的负载电容[pF]?

    输出上升/下降时间位于数据表的输出特性部分(7.17、7.18、7.19)。 第7.8节提供了晶体的负载电容数据、但我不确定这是否就是您要讨论的内容。

    我没有有关  TMS320C6655时钟的其他信息、因此可以在处理器论坛中继续讨论您的原始主题。

    谢谢。

    Evan Su