This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:重新启动后外部振荡器问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1235692/bq32000-problem-of-external-oscillator-after-restart

器件型号:BQ32000

您好!

客户正在将 BQ32000作为 RTC 进行评估、并面临一些问题。 客户首先将正确的时间设置为 BQ32000、然后通过关闭3.3V 来重新启动 BQ32000。 重新启动后、一些 BQ32000发送了错误的实时数据。 当捕捉到 OCSO 和 OSCi 上的波形时、看起来外部振荡器  

不会振荡或仅振荡一段时间。 原理图和波形如下所示、客户提出的问题如下:

1.在数据表的框图中、BQ32000内部有一个32k 的振荡器、BQ32000是否需要一个外部晶体?

2.如果需要外部晶振,原理图是否正确? 是否需要 C122、C140、R18? (添加这些元件是为了提高振荡器的精度)

3、客户取消 C122、C140、R18、发送的数据正确无误。 但是、振荡器停止标志变为1、这是否正常? (对于发送错误数据的套接字、振荡器停止标志为0、但分寄存器数据错误、这也很奇怪。)

4.除此之外,还有什么问题可能导致这个问题的成本,并导致外部振荡器不工作?

原理图

复位后的 OSCi 波形

复位后的 OSCO

非常感谢、  

此致、  

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    如果您的晶体符合以下要求、则无需外部并联电容器。

    OF 标志始终在初始上电时设置、并可通过串行接口清除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回答、我还有一些问题:

    1.晶体的负载电容是否指晶体的寄生电容? 此外、如果客户删除这个电容、一天内的漂移将是2-3秒、他们如何校准/消除这个漂移?

    2.您对波形有什么意见吗?这是否意味着振荡器不工作? 或者我们是否正确测量了它们?

    3.关于振荡器停止标志、 它在初始上电时是否设置为1? 我认为它最初设置为0。 但在这种情况下它变为1、这意味着振荡器停止一次、但并不意味着振荡器现在停止? 复位之后、我们可以直接清除此标志。  如果我理解有误、请更正我的问题。

    非常感谢!

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    所用晶体的负载电容应介于10.8pF 和13.2pF 之间。 我们可以校准晶体以获得更高的精度、详情如下: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703635/bq32002-bq32002-improper-time#pi320966=1

    波形看起来存在振荡启动问题、振荡最终可能会由于负载电容过大而消失。

    在初始时设置为1。