This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913PERF-EVM:可帮助检查文件是否正确

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1235044/cdce913perf-evm-could-help-to-check-the-file-is-correct-or-not

器件型号:CDCE913PERF-EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE913

您好、支持团队

可以帮助检查文件(40MHz 和120MHz)是否正确?

40MHz:

e2e.ti.com/.../40MHz_5F00_20230605_5F00_IC-programming_5F00_TEST_5F00_Block-Write_5F00_ok.xml

120MHz:

e2e.ti.com/.../120MHz_5F00_20230605_5F00_IC-programming_5F00_TEST_5F00_Block-Write_5F00_unstable.xml

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我不确定这里使用的是什么编程方法或格式。 我看到代码向器件写入30个字节、然而 CDCE913共32个寄存器、每个寄存器1个字节。 9个寄存器是保留的、应仅设置为0x00、我在这里看不到。 您是否使用了 TI Clock Pro 软件来生成器件寄存器值? 如果是、请提供从软件导出的设置文件、CSV 或 TXT 文件、以这种方式检查器件设置会容易得多。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan -

    请帮助检查文件(40MHz 和120MHz)。

    谢谢

    -马库斯

    e2e.ti.com/.../CDCE913_5F00_120Mz.CSVe2e.ti.com/.../CDCE913_5F00_40Mz.CSV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、您好!

    文件看上去正常。 我只想确认两个细节:

    • 两种配置都假设采用27MHz 晶体输入、我认为这是软件的默认值。 这对您的设计有影响吗?
    • 在120MHz 配置中、禁用 Y3输出。 这是否有目的?

    我还建议您查看原始文章中的两个代码文件、对我而言、代码中的字节与这些配置中的字节不同。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan -


    1.我们的设计中采用27 MHz 的晶体。
    2.我们只使用 y1,y2,这就是禁用 Y3的原因。


    实际上,原始文章中的两个代码与昨天附加的文件不同。 首先、我们使用另一个工具生成代码、并向我们的工程师填写寄存器。 回复后、我使用了 TI Clock Pro 软件来生成 CSV。 文件。由于文件适用、我们将在稍后检查我们的硬件测试环境。
    感谢您的答复。

    此致
    -马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、您好!

    很高兴听到这个消息。 我目前还没有其他意见、如果您将来有更多问题、请告诉我们。

    谢谢。

    Evan Su