This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:瞬态响应和带内噪声

Guru**** 2929040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2594, LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1216731/lmx2492-transient-response-and-in-band-noise

器件型号:LMX2492
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

我们正在考虑 将 LMX2492用于我们的其中一个项目。 我们有以下问题:

  1. 是否有时域模型用于评估趋稳行为?
    1. 如果不使用快速锁定和周期打滑减小功能(考虑设计中已使用的最大 ICP)、与传统分数 N PLL 相比、是否有用于改善趋稳行为(尤其是周期打滑)的内部技术(请查看下图)?
  2.  我们注意到 LMX2492的带内噪声(平坦和闪烁)比其他 TI PLL 差得多(例如、与 LMX2594相比、9dB 以下:-227与-236和-120与-129)
    1. LMX2492在设计上是否更糟糕?
    2. 对噪声进行表征的测试条件是什么?
  3. 与稳定状态下的静态 PLL 相比、FMCW 调制下 PLL 的带内噪声会增加、因为电荷泵活动会增加
    1. 数据表中报告的闪烁和平坦噪声是否考虑了这一点?
      1. 如果需要、则假设了哪些 FMCW 条件(线性调频脉冲速率等)?
      2. 如果没有、那么在 LMX2492处于特定调制下时、我们应该预期下降多少?
  1. 对于我们的项目、当 PLL 低于 FMCW 时、反馈分频器的整数和小数部分都需要变化。 对于某些 DSM 实现、我们注意到、如果整数部分变化、会导致频率斜坡曲线中的频率峰值、从而产生杂散雷达输出(请查看下图)。
    1. LMX2492中是否需要这些峰值?
    2. 设计中使用了哪些技术来缓解这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 PLL 线性调频脉冲生成专家是 OOO 几天,将在本周内回复。

    [报价 userid="559502" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1216731/lmx2492-transient-response-and-in-band-noise "] 我们注意到 LMX2492的带内噪声(平坦和闪烁)比其他 TI PLL 差得多(例如、比 LMX2594差9dB:-227 vs -236和-120 vs -129)
    1. LMX2492在设计上是否更糟糕?
    2. 对噪声进行表征的测试条件是什么?
    [/报价]

    是的、两个器件都设计用于不同的应用、其中 LMX2492使用外部 VCO、而 LMX2594是集成式 VCO、并且都具有不同的噪声分布。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hani:

    您可以使用 PLL Sim 对频率开关响应进行仿真。  https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW。  

    LMX2492是一种 PLL 器件、除了快速锁定和 周期打滑降低外、PLL 无法执行其他技术来加快频率开关响应。 我们可能会尝试在环路滤波器中使用薄膜电容器。 薄膜电容器往往具有比陶瓷电容器更快的响应速度。

    PLL 闪烁噪声和白噪声描述了 PLL 的噪声特征。  闪烁噪声不取决于 DSM、但平坦噪声在小数通道中将达到最差。 根据分数配置、带内噪声可能会有很大差异、尤其是在进行 FMCW 调制时、分数配置会在环路滤波器带宽较宽时不断变化。 我已经看到在斜升期间、相位噪声增加了10dB。

    使用 LMX2492EVM、我在 DSM 整数变化时看不到峰值。 第一个图是 Vtune 与时间间的关系;第二个图是频率与时间间的关系。

    这是 EVM 的 div/2输出、VCO 频率从9600MHz 变为10000MHz、FPD=100MHz。  

    频率斜升设置:

    10µs 0:9600MHz --> 9600MHz、单位为 μ s

    斜坡1:9600MHz --> 10000MHz、40µs μ s

    5µs 2:10000MHz --> 9600MHz,以 μ s 为单位

    如果执行 DSM 重置、我会看到类似周期滑移的斜降响应、而不是在斜坡2中让它以5µs μ s 的速度斜降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的答复。

    关于带内噪声、除了 DSM 之外、我们观察到在 FMCW 期间电荷泵活动增加(与稳态相比、CP 在每个周期中的激活时间更长)、预计会增加闪烁和白噪声。 数据表中提到的 PN1Hz=-227和 Pn_1/f=-120似乎是在 PLL 处于稳态时测量的、并未考虑 PLL 处于调制模式时产生的额外噪声、这种噪声似乎很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hani:

    确切地说、FOM 和1/f 噪声是在没有调制的情况下测量的。  通常、我们将选择一个整数通道来测量这些图。 FOM 和1/f 定义了 PLL 的噪声特性。 例如、如果您有两个具有不同 FOM 的 PLL、您可以期望通过具有更好 FOM 的 PLL 获得更好的带内噪声。  

    在斜坡期间、 大部分时间、我们采用小数通道工作、您看到的相位噪声降 级不是由于 FOM 或1/f 噪声降级、而是由于小数杂散。 例如、在 FPD = 100MHz 的情况下、当 VCO = 3000MHz 时、相位噪声将是相同的;当 PLL_DEN = 1000的倍数时、相位噪声将是相同的(例如、1,000,2000、...等)。 这两种频率输出之间的差异是、您将在500kHz 偏移(次小数杂散频率)的倍数处看到离散杂散。  

    现在、如果 VCO 频率为3000.01kHz、我们将看到大量5kHz 杂散。 由于对数标度、这些杂散显示为连续信号、这使得相位噪声变得越来越差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您提供的额外数据。

    我有以下问题:

    1.线性调频脉冲 启用的外部触发器 与 PLL 输出端的线性调频脉冲开始之间的延迟是多少?

    2.上述延迟的变化是什么?

    3. LMX2492能否生成可供系统其他部分(如 TXRX_ENABLE、ADC_en 等)使用的同步线性调频脉冲使能信号?

    4.您是否有振幅噪声测量?

    TD1和 td2的绝对值是多少? 这两个延迟的预期变化是什么? (我们需要与系统其他部件的斜坡开始同步的信号、flag0/1似乎可以发挥作用?)

    谢谢。

    哈尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hani:

    我可以在下周获得一些基准数据。 但是、我无法提供变化。  

    否、我们没有振幅噪声数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel。 期待获得数据。
    您还能否在数据表中说明以下突出显示的信号的含义? 我们正在尝试从 LMX2492查找与线性调频脉冲开始同步的输出信号、以触发系统的其他部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hani:

    Noel 今天不在办公室,希望能在本周晚些时候回复。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hani:

    我的示波器无法提供分辨率、看起来两个延迟都为零。

    您可以在斜坡开始时设置 Flag 输出、有关示例、请参阅 EVM 用户指南第3.2.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    是否可以使用其中一个标志作为示波器触发器并将示波器设置为 Persistance 模式以捕获多个触发器、以查看它是否显示任何时间变化并以更好的分辨率时基进行放大捕获?
    我们还想知道从外部触发到斜坡开始的延迟(以及希望知道它的变化)。
    如果您也在同一图表上捕获 Ref 信号、会很感激、因为可能所有这些信号都与之同步。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hani:

    您是否有 TI 销售联系人? 我们应该能够通过销售渠道为您提供 EVM。