This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:与 STM32连接、并使用 SPI 协议对寄存器进行编程/配置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1236013/lmx2572-interface-with-stm32-and-programming-configuring-registers-using-spi-protocol

器件型号:LMX2572

我已经使用 LMX2572射频 PLL 设计了定制电路板。 我想将其与 STM32微控制器的 SPI 连接并配置寄存器。 是否有人可以使用 STM32或任何微控制器实现相同功能的示例代码? 由于我是该领域的初学者、请帮助我了解编程步骤。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    很遗憾、我们没有适用于微控制器的任何软件代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我是否可以使用 TICS pro 配置 LMX25472的寄存器以进行 SPI 编程?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    是的、TICS Pro 是用于对器件进行编程的设计。