This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:CLKIN 摆幅要求

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1238070/lmk04208-clkin-swing-requirements

器件型号:LMK04208

您好!

我正在使用 LMK04208、并尝试确保能够以交流耦合单端配置驱动 CLKIN。

单端 CLKin0或 CLKin1的最小建议峰间摆幅是多少? 根据数据表、电压可能低至0.25V、但这似乎 很低(见下面的数据表快照)。 有人能确认吗?

谢谢。

沙迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadi:

    数据表中指定的摆幅规格对于单端输入应足够。 例如、LVDS 输入(400mV 单端摆幅)在单端交流耦合输入中应该合适。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔