This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:无开关干扰? 3)切换时间?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1232687/cdclvp1204-switching-glitch-free-switching-time

器件型号:CDCLVP1204

团队、您好!

如果在设置 IN1=0时使用 IN_SEL 在 IN0上选通2MHz 时钟、您能否提供开关时间? 数据表中未指明该时序。  

此外、开关是否没有干扰?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我已经告诉我们的缓冲器专家。 您能解释一下"设置 IN1 = 0"的意思吗? 那里没有应用时钟吗?

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、正确;IN1没有时钟、只应用逻辑零。

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我没有时序数据、但我可以对器件进行快速实验测量、以便为您进行检查。 请预计下周早些时候有结果。  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、您能测量多个器件吗? 可能是3到5?  这将为结果提供更多的信心。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    此开关属于功能型测试、因此不会有太大的差异。 我将只有一个 EVM、否则我们需要再等一周。  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim,一次测量很好!

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    请问是否有关于测量的任何更新?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    在交流耦合输出模式下、开关时间小于10ns。 我希望在直流耦合模式下也具备类似功能或更佳的性能。

    下面是从 INP0 (100MHz)切换到 INP1 (无时钟)时的 CDCLVP1204输出屏幕截图。

    在转换上没有毛刺脉冲。 由于这是交流耦合输出、因此您会看到输出需要一些时间才能在图2中稳定下来。

    图1.

    图2.

    此致!


    阿西姆