This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:LVCMOS OUT0

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1237553/cdce6214-lvcmos-out0

器件型号:CDCE6214

大家好、  

I DC 耦合 OUT0 (LVCMOS)吗? 数据表指出 LVCMOS 仅用于容性负载、但 数据表的参数测量部分(8.2个输出)图10显示其直流耦合到50 Ω 负载。 然后、第8.5.2节的图19显示了它如何驱动容性负载。  因此、我不清楚 OUT0的真正功能是什么。 我能否将直流耦合到50欧姆负载或阻抗更高的 CMOS 输入中?

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我被告知、"容性负载"条件意味着输出不应连接到纯阻性负载、例如50欧姆的电阻器。 正确的 CMOS 接收器应具有足够的电容以正常工作、因此直流耦合应该非常良好。

    此致!

    Evan Su