This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:我希望配置在 TICS Pro 的 VCO 中生成1500Mhz 正弦波

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1238134/lmx2491-i-want-configuration-generate-1500mhz-sine-wave-in-vco-in-tics-pro

器件型号:LMX2491

我希望配置 在 TICS Pro 的 VCO 中生成1500Mhz 正弦波

但我无法在 加载的导出值中生成。

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathiravan:

    我们对我们的器件专家进行了寻呼、但他目前不在办公室出差、他的回复可能会有延迟。

    Unknown 说:
    我无法在 加载的导出值中生成

    您能解释一下这句话是什么意思吗? 您在生成能产生1500 MHz 频率的配置时遇到问题,还是在导出此配置时遇到问题?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: e2e.ti.com/.../HexRegisterValuesktrs.txt

    以上值我正在写入 LMX2491 ,但我无法获得输出。

    您能不能建议 我们采用在 VCO 中生成1500Mhz 正弦的 TICS Pro 中的任何配置或任何正常工作配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathiravan:

    您的参考时钟是否= 40MHz? 它是否为 TCXO? 您是如何将该时钟连接到 LMX2491的?

    您是否曾尝试过对 PLL 进行断电、您是否看到电流显著下降?