This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:恢复操作

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1237820/lmk03328-recovery-actions

器件型号:LMK03328

您好!

我有关于 LMK03328的问题。

如果 PRIREF_P/N 时钟的丢失、然后在运行期间恢复、器件是否有任何恢复操作?

i)再次设置所有寄存器

ii)再次设置部分寄存器

III)无操作

其他

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    我希望器件能够在基准时钟恢复时自动检测并锁定到基准时钟。 如果不发生这种情况、则通过寄存器12.7触发软件复位可能会有所帮助。

    好的。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的答复。

    正常情况下、从参考时钟返回的自动锁定时间是多少?

    祝你一切顺利。

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    器件将已经打开并且 PLL 将已经被校准、所以一个有效输出的等待时间就是 PLL 锁定时间。 根据数据表的表21中的建议、此锁定时间可以估算为4 /(PLL 环路带宽)。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的答复。

    我理解您对 PLL 锁定时间的看法。 我的问题已经解决。

    此致、

    横原正树