This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:锁定检测

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1236634/lmx2571-lock-detection

器件型号:LMX2571

 LMX2571锁定检测问题。


在高温环境(超过60°C)中频率发生变化时、锁定检测从 L 到 H 的变化
另一方面、在转动 H 大约1ms 后、它变为 L、并变为解锁状态。
使用频谱分析仪观察到 fout 时、频率设置为
频率. 当发生内部 VCO 切换时、也会出现
她似乎很兴奋。
R46中的 VCO_SEL_STRT 设置为"禁用"。

①为什么它是解锁的
②提议的对策
我想请您教我们。