请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE913-Q1 【質問】
・赤破線丸で示したⒶの部分ですが、①の基板1の波形と②の基板2の波形では、Y2 (9引脚)がH→Lに立ち下がるタイミングが異なります。なぜでしょうか?蚊?
・(1)のHからLへの動きが分かりますが(9pin)の基板1の波形ではY2 (VDD (3pin)、(2)の基板2の波形では分かりません。y2 (9pin)がONになるとLに変化します がHからLに変化するタイミングがなぜこのタイミングなのかは不明です。なぜこのタイミングなのか教えてください。