This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:具有16分频的 PLLatinum Sim 外部 VCO

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1239504/lmx2491-pllatinum-sim-external-vco-with-divide-by-16

器件型号:LMX2491

你好

我尝试设计一个基于 LMX2491的24GHz 射频前端、并结合具有集成的16分频输出的24GHz VCO。 有一个限制的 Fvco 500至6400MHz 在我看来是没有道理的。 我可以在 Fvco 字段中使用24000 MHz、但是它将被红色标记。

这个红色标记是否意味着无法使用此 PLL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli:

    正确、此部件不支持24GHz、因此如果您在工具中放入了无效内容、它将变为红色以提醒您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    感谢您的回答、但我确信这会起作用。 我看到了在24GHz FMCW 雷达中使用 LMX2491的不同设计。 我使用24GHz 的 VCO、除以16输出-> PLL 的射频输入约为1.5GHz。 我已尝试按此方式设置 PLL、但始终会收到红色警报:

    如何将 PLL 设置为与具有外部预分频器的外部 VCO 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli:

    好的、现在我知道您的问题是什么。

    原理图不正确、我已经通知开发人员去修、图中应该没有分频器。

    无论如何、只要不使用上分频器、您仍然可以使用它来继续设计。

    或者、您可以使 VCO 频率= 1.5GHz 并相应地降低 Kvco。 这样、我们就不会看到任何错误。