This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:具有将会跳频的合成器的驱动混频器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1238537/lmx2820-drive-mixer-with-synth-that-will-be-hopping

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我需要使用将跳频的合成器驱动混频器。  我需要锁定时间短的东西、因此我正在查看 LMX2820和 LMX2594。  在确定在保持良好的杂散性能时最快的跳频时、是否有好的方法?  或者、您是否推荐任何其他器件?

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我找了一位我们的射频器件营销专家。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    使用 LMX2820的即时校准、稳定时间可小于10us。 下面是一个示例图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是测试为什么可以回复在英文论坛,但 chines 不!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你可以在中文论坛上发帖,有人会回答。