This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594PSEVM:无 RF 信号生成

Guru**** 2555900 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594PSEVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1236954/lmx2594psevm-no-rf-signal-generated

器件型号:LMX2594PSEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好、专家!

客户正在使用 EVM 'LMX2594PSEVM' 、但未从两个端口 RFOUT1和 RFOUT2获得任何射频信号。 以下是所提供的其他信息。

我使用100MHz、从外部发生器到 OSCin 端口(连接前测试)的8.0dBm、以及来自直流电源的3.6V Vcc (在 SMA 连接器上测试)、电流为0.36A。 在 TICS Pro 中、我使用 LMX2594的默认配置。  

我按照故障排除指南中的步骤操作、一切似乎都已连接并正常工作。 但是、我在信号分析器上仍然没有得到任何射频信号、而且 EVM 上的绿灯也没有亮起。

您能指导我如何操作 EVM 吗? 此外、TICS Pro 是否有任何建议的配置用于评估我的 LMX2594?  

非常感谢您的评估。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    您是否是说您已尝试对这些器件进行断电、并且注意到电流发生了显著的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户回应了。

    在 lmx2594psevm 的用户指南的第15页"故障排除指南"中,验证通信: 是的、我曾尝试通过 TICS Pro 中的"用户控件"抽头关闭器件电源、并注意到电流显著下降、在上电时、电流上升回先前的值(0.36A)。

    我想知道是否有程序来检查两个 lmx2594芯片是否正在运行并且实际上没有损坏、因为这两个芯片都在其输出端口不提供任何射频信号、并且所有其他东西都已正常检查、包括直流电压(3.6V)和 OSCin (100MHz、8dBm) 和方向。

    征求您的进一步建议。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    Noel 目前不在办公室出差、我找了另一名团队成员来协助您。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我可以想象、在对器件进行编程时电源电流受到限制。

    您能否尝试增加电源电流并查看性能?

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ajeet。

    对于延迟确认深表歉意、因为客户 刚刚有机会实施此建议、并且两个芯片都按 预期工作。 它们增加了电流限制、 并且射频信号都被完美锁定。

    非常感谢您的大力支持。

    此致、
    阿奇·A·阿奇