This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318的问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1236739/lmk05318-questions-of-lmk05318

器件型号:LMK05318

尊敬的团队:

请确认 OCXO 是否连接到 PRIREF_P/N、SECREF_P/N 或 XO_P/N

在我看来、1588功能 OCXO 是为 DPLL 使用而提供的、而不是用于 APLL 使用、因此应将其连接到 PRIREF_P/N 或 SECREF_P/N。 我不知道我的理解是否正确。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    通常、任何类型的 XO/TCXO/OCXO 都应连接到 XO_P/N。 在典型应用中、PRIREF/SECREF 是以 DPLL 电路为基准的传入时钟信号、晶体振荡器是 APLL 电路的基准。 我还没有看到 PRIREF/SECREF 上的晶体出现过任何情况。 数据表更详细地说明了应如何运行器件。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的大力支持。

    我知道。一般来说、obsrefclk 是对 DPLL 的引用。

    但是、如果 SyncE 恢复时钟 obsrefclk 消失、或者线路断开、obsrefclk 无法恢复、DPLL 会参考哪个时钟?

     

    在我看来、如果出现异常的线路断开、1588同步应该保持一段时间、并且 DPLL 需要参考通常由 OCXO 提供的本地高精度时钟。

    这也是我咨询过的 microchip 和 IDT 进行确认。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    05318具有保持功能、有助于在 DPLL 基准时钟(PRIREF/SECREF)消失时保持输出。 在这种状态下、器件会查看连接在 XO_P/N 上的 XO/TCXO/OCXO、因此您是正确的、它会查看来自晶体的本地高精度时钟。 只是这个晶体连接到 XO_P/N、而不是 PRIREF/SECREF。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我们感谢您的支持。

    DPLL 是否使用了来自 XO_P 的 OCXO 时钟输入?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是否 DPLL 使用来自 XO_P 的 OCXO 时钟输入?

    正常运行时、DPLL 电路遵循 PRIREF/SECREF、OCXO 仅供 APLL 电路使用。 在保持模式中、我认为 DPLL 是在关注 OCXO、但我并不十分熟悉保持模式在电路级别的工作原理、因此我无法100%确定。

    我认为客户应记住的一般理念是、

    • 器件始终需要在 XO_P/N 处连接某种类型的晶体、以便 APLL 电路正常工作
      • 基本 XO 很便宜
      • TCXO 和 OCXO 更昂贵
    • 当您使用 DPLL 时、它应遵循 PRIREF/SECREF、它们是基准时钟信号
      • 在该正常工作模式下、使用 XO 与 TCXO/OCXO 并没有太大的区别
    • 如果 PRIREF/SECREF 丢失、器件进入保持模式
      • 在保持模式中、晶体的质量对于
      • 采用 TCXO/OCXO 实现出色的保持性能

    此致!

    Evan Su