This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208P:输出信号反相

Guru**** 2872070 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208P, LMK1D1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1239147/lmk1d1208p-output-signal-is-inverted

器件型号:LMK1D1208P
主题中讨论的其他器件: LMK1D1212

您好!  

我使用的是 LMK1D1208P。 IN0输入连接到 LVDS、具有100欧姆端接电阻。 我将获得反相输入信号。 我将 IN_SEL 引脚接地、以选择 IN0_P 和 IN0_N 作为输入源、OEx 引脚打开、AMP_SEL 引脚打开。 原因是什么? 提前感谢!

阿尔特姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    您能否分享您的原理图以便我了解一下? 当您说您看到反相信号时、您输入的是时钟输入还是直流输入?  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    我刚刚简单地介绍了封装选项的引脚排列、数据表中 INP0和 INN0的数据表标签不正确。 在器件中、引脚8为 IN0_N、而引脚9为 IN0_P。 这在当前数据表中标记的不正确。 这就是出现反相输出的原因。  

    我们会尽快更新此错误并更新数据表。 非常抱歉、您的设计中出现了问题。 我们最近更新了 LMK1D1212数据表、其中包含了正确的信息、我们将继续努力以纠正该错误。

    左侧为 LMK1D1212、右侧为 LMK1D1208P (引脚排列不正确)。

    此致!

    阿西姆