请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLLATINUMSIM-SW 尊敬的 TI 支持部门:
打开 PLLATINUM SIM 软件(法语版)时出现错误。 因此、我无法访问 LMX PLL 的 SOFT 模拟参数。
您是否有办法解决此错误?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持部门:
打开 PLLATINUM SIM 软件(法语版)时出现错误。 因此、我无法访问 LMX PLL 的 SOFT 模拟参数。
您是否有办法解决此错误?
此致。
您好!
我首先要尝试的是从 ti.tool/pllatinumsim-SW 下载1.6.3版
我们以前遇到过这个问题、但应该会解决。
这与"、"和"."的切换有关。 换句话说,"1/2"="0.5"的英文格式,但在其他语言中,"1/2"="0,5 "。 这会导致加载数据库时出现问题。
要对此进行测试、我们将转至区域设置中的控制面板、使其"、"为小数点、"。 是数字分隔符。
总之、请尝试下载版本1.6.3、然后查看其是否修复了您的问题。
此致、
迪安