This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:最大 VDDO 输出电流

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1240213/lmk00105-max-vddo-output-current

器件型号:LMK00105

您好、专家:  

我的客户正在使用 LMK00105、D/S 3.3V 电源下 VDDO 的输出电流典型值为7mA。 我们是否有任何最大限制、如下所示的应用每个输出将达到35mA。  

在其他 E2E 列表中、我看到如果我们在数据表中没有最大值或最小值、这意味着我们没有测量到限制、因此仅显示典型值作为客户参考。 它是否也可以在这里使用? Thansk.  

Br

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    这是一个 LVCMOS 输出。 通常、LVCMOS 接收器具有高阻抗、因此您会在数据表中看到这些电流值。  

    我没有看到此器件的电流绝对最大值规格、但您可以驱动50欧姆接地、从而产生与您类似的33mA 电流。  

     驱动50欧姆负载或您的每路输出示意图中列出的负载时出现问题、这会导致流经 IC 的电流过大。 此时、您必须担心 IC 的结温、因为这可能会导致可靠性问题。

    此致!

    阿西姆