This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:数字锁定检测配置

Guru**** 2943320 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1240693/lmx2581e-digital-lock-detect-config

器件型号:LMX2581E
主题中讨论的其他器件:LMX2581

尊敬的诸位:

我对 LMX2581的数据表第章节有一个问题、  8.3.13.2.引号:"DLD_ERR_CNT 指定导致电路考虑 PLL 被解锁所需的错误的可能方式"。 我不明白,"可以"或"多"一词是不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    我认为这是一个错别字,它应该是"许多"。

    此致!

    Evan Su