This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:为 RFSoC4x2 MTS 馈送 LMX2594故障配置?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1240555/lmk04828-feeding-lmx2594-for-rfsoc4x2-mts-faulty-configurations

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、

为了实现 MTS、我正在尝试根据我在 Vivado 的设计插入 plsysref 和 sysref 信号。

不知怎么的,我怀疑我在这里缺少一些东西与我的时钟设置。

我附上从 tics pro 导出的寄存器的十六进制文件以及 RFSoC4x2的参考手册、如果需要的话。

我对时钟和时间问题非常陌生、如果可以为我的目标提供任何帮助、我将不胜感激

.e2e.ti.com/.../0181.LMK04828_5F00_245.76.txte2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_245.76.txte2e.ti.com/.../RFSoC_5F00_RM_5F00_A3-_2800_6_2900_.pdf

如果您对指导有任何帮助、我也会很感激、  

谢谢你。