This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828输出时钟稳定性检查

Guru**** 2763545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1238356/lmk04828-lmk04828-output-clock-stability-check

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45

我们正在 adc32rf45和 Stratix 10 Intel FPGA 之间尝试 JESD 接口、但我们无法在 ADC 和 FPGA 之间实现链路。

因此、我们尝试了 JESD IP 内核与回送条件、但我们无法使用 收发器时钟(lmk04828的输出时钟之一)作为输入参考时钟来获得 ATX PLL (IP 内核)锁定输出。  

由于没有发生锁定、我们不确定 收发器的时钟是稳定的。  

我们做了一些测试来检查时钟稳定性。

下面附上了用于检查稳定性的 LMK 配置和测试结果。

有人能告诉我们、不锁定的问题可能是什么。

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_SETTINGS.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    我们有一位器件专家分页。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    对于单端输入、OSCin 应与50 Ω 端接交流耦合、它具有内部共模电平。 在您的设置中、它与来自 OSCout 的较高共模电压(CMOS)相连接。

    这可能会导致信号完整性问题并使输出频率偏离。

     

    我可能建议在断开 FPGA_OSCOUT 信号后、在 C2211之后获取 OSCout 输出(LVPECL 格式)并以50欧姆的电阻连接到 OSCINP、C2212至 GND。 将 C2206保持为 OSCINN 引脚。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

    已编辑: LMK04828 CMOS 可支持 < 250MHz 的输出频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    感谢您的宝贵意见。

    根据您的建议、我们进行了一些更改。 PFA

    e2e.ti.com/.../LMK_5F00_CLOCK_5F00_TEST.docx

    此致

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    对于上述答复的修正,我深表歉意。 CMOS 输出可为最大250MHz 而不是最小值。 因此频率选择很好。 但 OSCin 不能将 OSCout LVCMOS 输出作为输入。 LVCMOS 具有比 OSCin 预期的更高的摆幅。

    此外、PLL2具有高达155MHz 的最大相位检测器频率。 因此、使用300MHz 参考频率、您可以使用 PLL2_R 值"2"来降低相位检测器频率150MHz。

    利用为 LVPECL 给出的下拉设置、您可以为 OSCout LVPECL 输出格式使用相同的频率。

    正如我之前建议的、您可以使用 R1433和 R1422、因为它是240ohm、并且可以在 C2207处保留50ohm 电阻。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔