This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:LMK5C33414;失效防护条件

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1235759/lmk5b33414-lmk5c33414-fail-safe-condition

器件型号:LMK5B33414
主题中讨论的其他器件:AM6412LMK5C33414

大家好、

我们在最新设计中将 LMK5C33414与 AM6412搭配使用。

LMK 由 AM6412通过 SPI 进行编程。 且其 PD#引脚也连接到 AM6412的 GPIO。

因此、根据 AM6412专家的意见、我们遵循了

AM6412 IC 将加电>> LMK IC 将加电。 LMK IC 在时钟 IC 供应之前会有 SPI 信号和 PD# GPIO 信号、这是否存在任何问题?

请注意、根据数据表、XO 电源将在时钟 VCC 之前开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    我找过我们的器件专家页面。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    我们的专家一直工作到下周、但我今天看了看、并了解了一些信息。 当 LMK 断电时(VCC = 0V)、根据电气规格、逻辑输入引脚只能耐受-0.3V 至+0.3V。 用于 SPI/I2C 的数字逻辑电平通常为1.8V 或3.3V。 我不认为设备在关闭时偶尔会受到 SPI 或 GPIO 输入的严重影响、但如果随着时间的推移而持续发生、则会有损坏或产品寿命缩短的风险。 如果我们的器件专家无法与您联系、我可以请求我们的设计团队进行确认。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    仅初始化 AM6412内核后、将启动 AM6412与 LMK5C33414的 SPI 通信。 LMK 将在 AM6412 引导后打开 。 因此、希望一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    我不熟悉 AM6412、但如果可以给 AM6412加电、但将内核初始化延迟到 LMK5C33414启动后、这会是理想的情况。 如果接口处于活动状态、但 AM6412不立即开始发出写入/读取命令、那么还可以考虑 SPI 通信的行为、这样 LMK 就有更多的时间完成引导。

    我会等待我们的专家在跟进之前继续观察。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们可以做一件事。 我们将按照以下顺序进行操作。

    1. AM6412处理器供电和 u-boot

    来自 GPIO 的 CLK_3V3_EN

    3.  运行 AM6412-LMK SPI 内核

    请检查该方法以实现 AM6412和 LMK 定序

     Hope  上拉至在 LMK 电源之前开启的电压符合 PD#引脚的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    电源定序听起来不错。

    希望 PD#引脚 上拉至在 LMK 电源之前打开的电压不存在问题。

    我会问我的团队。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    确定感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreejitha,

    请参阅有关失效防护的信息(当 DUT 关闭时施加输入电压):

    • SPI 和 I2C 引脚具有失效防护功能;它们可以在不加电的情况下驱动。 这些引脚具有失效防护 ESD 二极管。
    • 其余引脚没有失效防护功能。  这意味着如果器件断电并施加输入、则可能会消耗高电流。 这可能会磨损电路。   
      • LMK5Bx 和 LMK5Cx 具有  ±0.4V  基准输入容差。 如果输入限制到该电压、则可以、但不建议这样做。 这样可以保持二极管处的电流< 300uA。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    PD#也是一个逻辑引脚、并具有相同的限制、为了避免长期损坏的风险、在 LMK 仍然关闭时、理想情况下不应将其拉高。 在功能方面、应将其保持在低电平、直到 VDD 处于活动状态并稳定、然后可以将其拉高以启动器件上电复位。 因此、我不建议在 LMK 电源完全斜坡之前上拉电阻、器件可能会试图过早启动、从而可能出现问题。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PDN 引脚上为 GND 添加一个电容器有助于 在上电时引入延迟。 这可用于减慢斜坡速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我懂了。

    我们将执行以下操作。

    1.我们将 按第一顺序打开所有 AM6412电源(因此 AM6412失效防护问题得到解决)
    2.我们将通过 AM6412 GPIO (MCU_GPIO0_5)打开 LMK 3V3电源
    3.      启用 MCU_GPIO0_5后、我们会通过 AM6412的 GPIO0_79将 PD#释放为高电平、如下所示。  
    4.用于启用 PD#的和门仅与 CLK_3V3一同供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望从 LMK 到 AM6412的 INT 引脚连接不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    感谢您提供的信息。 新序列听起来更安全、因为只有当 LMK 具有3.3V 电压且 AM6412准备就绪时、PD#才会被拉高。 我看到正如 Jennifer 所建议的、在 PD#处有一个电容器分流到接地端、这应该会提供额外的时间让 CLK_3V3稳定下来、以防出现一些瞬态振铃行为、使栅极提前启用。

    我们下周将详细了解一下原理图。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、

    原理图看起来不错、我们没有进一步的注释。 由于您使用的是微控制器、因此您可以灵活地调整加电延迟、如果将来需要的话。

    此致!

    Evan Su