This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:SPI 接口时序

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1240629/lmk04826-spi-interface-timing

器件型号:LMK04826

您好!

我的客户对 LMK04826 SPI 接口时序有疑问。

这是 LMK04826数据表中的 SPI 接口时序表

q1) SCLK 的周期规格最小为50ns (20MHz)。 当客户使用20MHz 作为 SCLK 时、他们担心裕度不足。

       使用20MHz 时是否会有任何问题? 另请说明原因。

Q2 ) SCLK 的高/低宽度规格最小为25nS。 当客户使用20MHz 作为 SCLK 时、如果高:低比率不是5:5、那么一侧将小于25nS。 有问题吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    1) 20MHz 没有问题。 每个器件都使用>20MHz 的 SPI 总线进行了生产测试、特性化可保证 SPI 接口上有足够的时序裕度(几乎快一个数量级)。 我认为这只是 TI 制定的一个奇怪的规范、因为 我们并没有清晰地概括"高宽"和"低宽"的含义。 该图表明、这两种标准分别适用于高于 VCC 50%和低于 VCC 50%的情况、但这可能不是最好的衡量标准。 可以说、"高宽度"从 VIH 的正阈值交叉点延伸到 VIL 的负阈值交叉点、"低宽度"从 VIL 的负阈值交叉点延伸到 VIH 的正阈值交叉点。

    在任何情况下、我想我们都试图传达这样的情况:占空比大约为50%的20MHz 时钟是可以的、或者具有25%占空比的10MHz 时钟是可以的、等等。

    2) 2)请注意、数据设置和保持时间列示为每个最小10ns。 以此为指导、我想说、20MHz 时、SCLK 可接受50±10%的占空比、占空比误差是压摆率限制或某个可变脉冲宽度的函数。 除了最小高宽和低宽度、低于20MHz 时没有明显的占空比限制。

    请告知客户、我们已在远高于20MHz 的频率下通过 PVT 测试此总线、但没有问题、因此50%占空比的微小变化或上升/下降时间容差不会是问题。 THIGH = 20ns 或 TLOW = 20ns 不会阻止 SPI 通信。

    此致、

    D·佩恩