This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:低输出功率

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1240137/lmx2594evm-low-output-power

器件型号:LMX2594EVM

我无法将2594 EVM 的输出功率与单端输出的数据表相匹配。  在13.5GHz 下、当数据表图表显示时、我测得大约-3dBm 的输出、我应该获得大约+3dBm 的输出。  OUTx_PWR 字段设置为31。  是否有任何其他设置可能导致低输出电平?  我看到一个我加入了 LMX 的设计上出现了类似的问题。  使用与评估板相同的原理图、我将通过 LMX 测量的输出功率在13.5GHz 时约为-6dBm。  非常感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    数据表数据是在布线长度非常短的电路板上获取的、该 EVM 返回的功率会更小、我在13.5GHz 下测得-1.5dBm。 您应该摆弄 OUTx_PWR 字来获得尽可能高的输出功率。 或者、您可以使用电感器上拉电阻器来获得更高的输出功率。

    在13.5GHz 下、PCB 布局非常重要。 如果使用的是输出单端输出、请 将端接元件尽可能靠近引脚放置。 使用具有足够接地过孔拼接的共面波导在顶层进行射频布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。  与数据表相比、您似乎仍在低~ 4.5dB 处测得。  您能告诉我数据表测量的条件吗?  此外、如果我将电阻器从50欧姆减少到可能的27欧姆、这会增加输出功率吗?

    LMX 输出功率降在 VCO6中最严重。  我有一些频率计划灵活性、我可以很大程度上避免 VCO6、但我需要保证所有单元上的频率计划相同、在13.8-14.2 GHz 范围内、选择 VCO 时似乎存在可变性(VCO6或7)。  是否有任何方法强制校准算法选取其中一个?  我进行完全辅助校准、并且在执行算法以读回所选值(设置 N、设置 F、切换 FCAL_EN、读回值)时执行完全辅助校准 我能否设置 VCO 强制位并在13900MHz 下将 VCO 设置为7、以便它始终为该频率选择该 VCO?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    数据表数据是在另外一个板上获得的、而不是我们在网上销售的 EVM。  

    如果您需要更高的输出功率、则应使用电感器上拉电阻。 即、将50Ω Ω 电阻器替换为电感器。

    在 VCO 内核边界、器件间差异可能需要 VCO6 而不是 VCO7、反之亦然。 最好不要固定 每个器件的内核。 我们需要依靠 VCO 校准来确定强制执行哪个 VCO 内核。