This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:锁定检测查询

Guru**** 2943680 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1240029/lmx2571-inquiry-for-lock-detection

器件型号:LMX2571

团队成员


输出频率和所需频率之间的误差是多少、我们认为它此时已锁定、锁定检测将切换电平?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    锁定后、输出频率应与配置完全相同、锁定检测将变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    不存在任何容差?  输出频率与配置频率之间的误差在3%以内、LMX2571会认为其处于锁定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    PLL 用于使 VCO 跟踪参考时钟、因此在任何时候、VCO 频率都与参考时钟成比例。 如果 LMX2571说锁定、我猜这是测量问题。 您可以测量基准时钟频率、以查看是否还有3%的频率误差。