This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:TDx 最小值/最大值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1241027/lmh1983-tdx-min-max

器件型号:LMH1983

您好!

1.在下面的线程中,在 TDX 上 TOF2/3的最小值和 TOF1/4的最大值是未知的。
是不是?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789742/lmh1983-frame-timing-outputs-switching-characteristics/2963147

2. TDX 的最小值永远不会低于0ns,对吧?

这是客户将 FPGA 连接到 LMH1983所需的信息。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    对、 由于我们不再有支持团队来获取最小值/最大值、因此这还不得而知。 很抱歉,我们无能为力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:

    感谢您的答复。

    让我来检查一下以防万一。
    我的理解是否正确、TDX 不会小于0ns?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    从数据表来看、我认为不会有延迟、因此 TDX 不会为零。