This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:射频功率相关查询

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1238665/lmx2572-rf-power-related-queries

器件型号:LMX2572

您好!

我要使用 LMX2572。 我有以下疑问:

1)可从 OCXO 馈入 PLL 的射频输入功率范围是多少?

2) 2)我们可以使用寄存器(例如:R44、位13-8)通过 PLL 控制射频输出功率的阶跃(以 dB 为单位)是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    电源控制不是以数字方式进行的、下面显示了 不同电源设置下的预期功率变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我们可以将功率从-40dBm 更改到大约10dBm。 那么、我们可以通过寄存器改变这个值的阶跃是什么。 例如、如果将 R44[13:8]从00更改为01、将会出现以 dBm 为单位的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    下面是放大图。