This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:直流电源连接引脚。 都是必要的吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1242388/lmx2820-dc-supply-connection-pins-are-all-necessary

器件型号:LMX2820

 即使器件使用外部 VCO 工作、LMX2820是否也需要将3.3VDC 连接到 VCC_VCO 和 VCC_BUF 电源输入?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、包括 VCC_VCO 和 VCC_BUF 在内的所有电源引脚即使在使用外部 VCO 时也需要连接到3.3V。   在外部 VCO 情况下、寄存器设置将根据需要关闭连接到这些电源引脚的电路。