This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:NUM 值是否可以影响输出

Guru**** 2542490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1239938/lmx2820-whether-the-num-value-can-effect-on-output

器件型号:LMX2820

团队好:

在配置 LMX2820时 、遇到以下问题:

1,Fosc=100m,输出为200m;DEN = 1,000,000,、分辨率为100Hz;

2 μ s,输出=200m+100Hz 时:配置如下,

它可以锁定!Ω、输出为右!Ω

输出=200MHz-100Hz 时为:μ A,

它n‘t 输出,读取 reg74,rb_ld=0x2,、但 LD 引脚为低电平

4 μ s 它对分数 NUM 和 INST_CAL_PLL_NUM 值有,吗?

是否需要调整任何其他寄存器?

5 μ A 的,、通过 MCU SPI 对其进行设置。

期待您的帮助! 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yates、您好!

    在锁定到这些频率时、我没有问题。 为了简化调试、您可以在没有即时校准的情况下重试吗?

    顺便说一下、我简化了运行即时校准的过程、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

    感谢您的回复。我按照上述程序进行操作,结果没有变化。

      ,即时校准当 num 寄存器值较小时,输出正常;

    例如200m+10K

    当 num 寄存器值较大,输出为故障;LD 引脚始终为低电平。

    例如、200m-10K、实际输出为200.17M。

    你还有其他建议吗?

    期待您的帮助! 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

     可能我发现了这个问题,当 fvco 小于6400Mhz 和输出不锁定!!!

     它与 num 的值无关。

     为什么 fvco 会影响输出?我该如何处理此问题?

     硬件或软件应重点关注?

      我不知道。 希望你能帮我。

     太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yates、您好!

    我不知道你们这边会发生什么、但是这里是我的测试结果。 确保每次更改频率时点击"Calibrate VCO"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel:

    感谢你的帮助。

    已发现问题。

    在校准之前、INSTCAL_EN 位每次都必须清零。

    我只是将 FCAL_EN 位复位。

    再次感谢。祝你一切顺利。