This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:处于 EXT VCO 模式(评估板)时、电流消耗高于数据表指示

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1241987/lmx2820-current-consumption-higher-than-datasheet-indicates-when-in-ext-vco-mode-evaluation-board

器件型号:LMX2820

当使用其评估板操作 LMX2820并使用 GUI 对其进行控制时、我发现电流消耗高于数据表中的值。

我将在外部 VCO 模式下使用它、并将 TICS-PRO GUI 设置为执行此操作、但我检查了电流且钳位表的读数为414mA。 该数据表显示、它在外部 VCO 模式下应消耗290mA 的电流。 当用户选择 EXT VCO 时、LMX2820中是否有 GUI 不会完全禁用的设置? 用户是否应该从3.3VDC 电源断开 VCC_VCO 或 VCC_BUF 线路、以确保功耗满足发布的数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    GUI 的默认配置使用内部 VCO 并启用 RFOUTA。  

    当它被切换到外部 VCO 模式时、RFOUTA 仍然被启用、但实际上、没有来自 RFOUTA 的信号。 因此、我们应该禁用它(OUTA_PD=1)以节省电力。  

    此外、数据表测试条件为 fosc = FPD = 100MHz。 现在、GUI 估算电流消耗为253mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚测量的电流为274mA。  现在、我没有连接外部 VCO、但看起来与414mA 的电流远一些。

    几个方面:

    1. OSC2X=0

    如果您连接了实际的 VCO、请不要忘记减去该电流。  另外、可能需要将相位检测器极性从负变为正。

    3.我认为这个数字是在两个输出缓冲器都关闭时的、这就是我所做的。