This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:谐波输出很高、会影响我的 DEMOD 图像抑制

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1241309/lmx2581-harmonic-outputs-are-hi-and-affecting-my-demod-image-rejection

器件型号:LMX2581

我正在使用50欧姆上拉来运行差动输出、并驱动至输入阻抗为100欧姆的 DEMOD 芯片。 在750M 下、我测得的高二次谐波电平为-10dBc。 我只能从 DEMOD 获得18dB 的图像抑制、我认为正是这些谐波导致了问题。 数据表中的第7页显示了典型的-25dBc 二次谐波电平。 我使用输出 A、输出 B 已禁用。 是否需要实现该性能? 我能做些什么来减少输出中的谐波含量吗? 是否能够使用电感器提供更好的谐波性能? 我的系统需要从740至2400M 调谐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们已经联系了我们的器件专家、他将在下周同一时间再见。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    我不久前测量过这个、但获得的结果比-10 dBc 要好得多。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dean 的回应、

    -15dBc 仍然是一种方法从数据表中-25dBc。 此外,不确定我会考虑-15比-10好得多。 您是如何测量的? 单端或差分。 我测量的是单端信号、因此可能会考虑其中的一些因素、因为差分应该会抵消一些二次谐波。

    相同问题:

    我能做些什么来减少输出中的谐波含量吗? 是否有任何隐藏的寄存器可用于更改输出驱动器上的偏置? 是否能够使用电感器提供更好的谐波性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    数据表中指定了2700MHz 的二次谐波。  

    Dean 的数据显示、2700MHz 频率下的谐波类似。 在750MHz 下、大约为23dBc。  

    我们测量了未使用的端子(P 或 M)通过50Ω Ω 电阻交流耦合到接地端的情况下的输出功率和谐波单端。

    谐波在寄存器中是无法控制的、我们没有寄存器可以用于调整谐波。

    您的应用需要740M-2400MHz、电感器上拉不实用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前误读了他的图表。 是的、蓝线看起来更好。 是否知道为什么我看到相对于您测量的二次谐波这么高? 有什么建议可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    从我进行的测量来看、我在没有特殊修改的情况下使用了50欧姆的上拉电阻。  二次谐波与相对于理想50%占空比的变化相关。  

    我的结果表明、理想二次谐波电平约为 OUT_PWR=20设置。   大家可以尝试对这个字段进行修整。